请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A63157 主题中讨论的其他器件: TMUX1511、 PCA9306
在 DSP 电源出现故障的情况下、我们将尝试使用此 IC 作为 I2C 总线的保护。 我们将 SDA 和 SCL 线路使用两个器件,目的是使用“关断模式下的隔离”功能。
- 如果我们在 S_SDA 上施加3.3V 电压、同时 S_B3V3 = 0V (已关闭连接到通信总线的单元)、则一切工作正常、总线受到保护、I2C 电压电平不受影响
- 该单元正在运行 S_B3V3 = 3.3V 并进入关闭状态 S_B3V3 =不再供电。 在此转换期间、IC 保持导电模式->由于这种整流器导通、S_B3V3 = 1.5V -> I2C 总线信号(S_SDA)被拉低至大约2V。 如果我增加 S_B3V3上的负载、IC 恢复至隔离模式…
- 是否需要此行为? 是否有办法避免这种情况? 在数据表中、它被指定为 V+=0V、所以我想有人遇到了这个问题
- 是否有更好的解决方案可用于此目的–断电时提供 I2C 保护?
此致 Bernd