This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1109:小输入信号的适当电源电压范围

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/882662/tmux1109-appropriate-supply-voltage-range-for-small-input-signal

器件型号:TMUX1109

尊敬的技术支持团队:

我对适当的电源电压范围和用于小输入信号的多路复用器有疑问。

例如、输入电压范围非常小、例如10mV、那么哪个电源电压更好、±2.5V (最大范围)或更小的电源。

哪种多路复用器更适合小输入电压(10mV)、 TMUX1109 (电源±2.5V)或 TMUX36D08 (电源±18V)?  

我的目标分辨率低于 0.1uV。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E。

    由于您的输入信号非常小、因此您不需要高电压电源多路复用器。 TMUX1109 将更适合 您的应用、具有低电源和信号电压范围以及超低泄漏电流(3pA)、适用于高精度测量应用。  

    谢谢

    Saminah