This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257-EP:加电、UVLO

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/882249/sn74cbtlv3257-ep-power-up-uvlo

器件型号:SN74CBTLV3257-EP

尊敬的 TI 团队:

我对 SN74CBTLV3257-EP 器件有疑问。

 如果"not _OE"引脚通过上拉电阻器连接到 VCC、则 SN74CBTLV3257-EP 器件在上电时的状态是什么(VCC 缓慢上升、持续几毫秒)? 实际上、数据表中未指定该器件是否具有 UVLO。

多路复用器的所有开关是否都保持关断状态,或者它们是否具有一些寄生导通功能?

谢谢、
Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我在实验中运行了设置、当 no_OE 上拉至 VCC 时、状态为关闭。 即使在非常缓慢地增加电压的情况下、我也看不到任何寄生导通。

    不过、如果 no_OE 引脚为低电平、则器件将在2.3V 之前部分工作。 因此、该器件没有 UVLO、但在内部 接近于数据表中图1所示的值。

    如果您对此器件有更多问题、敬请告知。

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    非常感谢您的测试、它回答了我的问题。

    此致、
    Thomas