This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166:有关绝对最大额定值的注释4和5是否与内部 ESD 二极管相关?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/882263/ts5a3166-are-notes-4-and-5-on-the-abs-max-ratings-referring-to-the-esd-diode-inside

器件型号:TS5A3166

我们  在某些产品中使用 TS5A3166、并想知道您是否会在绝对最大值表中解释数据表中的注释4和注释5。  

 这些注释是否指 ESD 二极管内部、如果输入电压超过 Vcc +0.5V、则它开始使用少量电流导通二极管、直至达到二极管钳位电压?  二极管的额定功率也是多少?     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    注释4和5以及线路 VNO/VCOM 和 VI 也考虑了 ESD 二极管。 如果 VNO/VCOM 超过 V+ 0.5V 以上、ESD 二极管可以制动。 如果电流过高、器件可能会损坏。 尽管它可以处理高达6.5V 的电压、但 VI 也是如此。

    二极管的设计符合 JEDEC JESD22- V C101和 JS-001标准、前提是器件处于最大额定值范围内。 您能否为我们提供有关您需要额定功率的更多详细信息?

    此致、

    Ambroise