This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:请求 TS3A5018模型设计

Guru**** 2486635 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/882160/ts3a5018-asking-for-the-ts3a5018-model-design

器件型号:TS3A5018

大家好、

客户正在设计 TS3A5018。

请您对以下问题提供意见吗?

提供 TS3A5018 RSVR 8至4端口开关 SNP 模型以满足客户仿真要求。

客户希望使用两个相同的串联开关进行仿真、并在接下来的项目中评估信号对快速信号的影响。

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

      我们在产品文件夹中提供了适用于 TS3A5018的 IBIS 模型。

    TS3A5018 器件是一款无源 FET 开关。 如果您使用2个串联开关、只需确保检查发送器和接收器在信号路径中的敏感性以及信号链需要支持的数据速率或带宽。

    无源 FET 开关没有任何驱动能力、也不是具有寄生电阻 Rdson 或 Ron 和电容 Con 的理想导线。  您放置在串行中的每个开关都会将这些寄生值添加到您的信号路径中。

    对于这些开关、简化的用户模型将是根据数据表值简单地实现一个串联电阻器和负载电容。

    此外、我建议使用 TMUX1574、 它是 TS3A5018的 P2P 器件、它提供了更多可用的模型信息、例如产品文件夹中用于高频建模的 S 参数。

    谢谢

    Saminah