This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SN74CBTLV3257:UARTInterface

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/882021/ccs-sn74cbtlv3257-uartinterface

器件型号:SN74CBTLV3257

工具/软件:Code Composer Studio

SN74CBTLV3257是否支持 UART 协议。 此开关将在控制器和 RS-422收发器之间使用、请告诉我们在此配置中是否存在任何需要注意的关键问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diwakar、

    如果您的 UART 信号电压和带宽处于建议的工作条件范围  内、则 SN74CBTLV3257可以正常工作。 大多数开关都可以支持 UART 信号、因为它们的速度很低。

    但是、我还建议使用与   SN74CBTLV3257PWR 兼容的新型 TMUX1574 P2P、 它还支持宽工作电压、高带宽、 1.8V 兼容控制输入、失效防护逻辑等附加功能。 根据您的应用需求、您也可以查看此部件。

    谢谢

    Saminah