This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:正确的导通电容是多少

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/882078/tmux1072-what-is-the-correct-on-capacitance

器件型号:TMUX1072

我的客户正在对 TMUX1072执行 LTSPICE 仿真 、并使用了 R=18 Ω 和 Con =6.2pF、但 想知道6.2pF 是正确的使用值:

对于 这个技术规格、他们会有点困惑、这是因为动态特性意味着 COM 侧和 NC、NO 侧都有一个最大6.2pF 的电容

因此、我们预计、如果开关闭合、总电容最大为12.4pF、但该电容也指定为6.2pF。

您能否说明正确的通道导通电容是多少?

谢谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    导通电容是开关导通时开关的电容。 当开关打开时、可将其视为低阻抗短路"导线"(具有小电阻和电容特性)。 因此、从 COM 侧端口或 NC 看、没有侧端口的导通电容将是相同的、如规格所示(最大6.2pF)-无需将电容"添加"在一起、该规格指的是相同的电容。

    此致、
    Kate