This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:避免使用电平转换器

Guru**** 2556890 points
Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1, SN74CB3T3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/881762/sn3257-q1-avoiding-a-level-shifter

器件型号:SN3257-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74CB3T3257

您好!

有关 SN3257-Q1的操作信息、请参见。

如果以3.3V 电压供电、如果在 S1A 上、S1B 上有一个 CMOS 信号在0和1.8V 之间切换、在 D1上、逻辑值1是1.8V 还是3.3V?

我需要知道、以避免电平转换器。 作为一个电阻为5欧姆的 MOSFET、我希望 D1也具有1.8V 电压、对吗? 或者、当存在"1"时、MOSFET 是否关闭、因此输出端将有3.3V 电压?

如果您能获得这些信息、这将很有用、否则我必须插入电平转换器。

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闭合开关的行为类似于小电阻器;仅当大电流流动时、S/D 引脚之间的电压才有明显的不同。

    如果无法使用 SN74CB3T3257、则需要实际的电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    SN3257-Q1。 没有任何电平转换功能、但 当 VDD > 1.5V 时、将任何信号从0V 传递到 VDDx2; 最大输入和输出电压为5.5V

    为了实现电平转换功能 、您需要使用如提到的 Clemens 之类的信号路径电平转换器。

    此致

    Saminah

    。