This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:SPI 高达50MHz

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/881946/sn74cbtlv3257-spi-up-to-50mhz

器件型号:SN74CBTLV3257

尊敬的团队:

此器件能否支持高达50MHz 的 SPI 接口?

如果否、请建议使用一个来替换 SN74CBTLV3257PWR

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuan、

    对于数字应用、我们建议开关带宽为每通道数据速率的1.5倍或每通道时钟频率的3倍。  

      带宽为200MHz 的 SN74CBTLV3257可支持高达50MHz 的 SPI。 但是、我还建议使用与  SN74CBTLV3257PWR 兼容的新型 TMUX1574 P2P、 它还支持 SPI 信号以及 宽工作电压、高带宽、 1.8V 兼容控制输入、失效防护逻辑等附加功能。

    谢谢

    Saminah