主题中讨论的其他器件: TS3A5017、 OPA2197
您好!
根据 TMUX1104数据表、"源极或漏极电压(Sx、D)"的绝对最大额定值介于-0.5V 至 VDD+0.5V 之间、因此我假设源极和漏极输入端存在某种 ESD 钳位二极管。 是这样吗?
我们计划在即将推出的设计中使用 TMUX1104、问题是在某些情况下、该器件可能会暴露在源极和漏极引脚处的负电压下(误差情况)。 只要观察到输入电流额定值、是否允许源极/漏极引脚上超过绝对最大额定值的电压(例如、通过串联电阻将输入电流限制为<10mA)?
谢谢、此致、
Sebastian