This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q16210:流经 VDD、GND 的持续电流

Guru**** 2367000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/880737/sn74cb3q16210-continuous-current-through-vdd-gnd

器件型号:SN74CB3Q16210

通过 VCC 或接地的+/-100mA 电流的含义是什么? 峰间灌入200mA 纹波电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖到 E2E。

    该连续电流规格是 VCC 或 GND 引脚持续消耗的最大电流(在任一方向为100mA)。

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII

    这意味着电源还应处理负电流(100mA)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没错。 VCC 和 GND 引脚的绝对最大连续电流额定值为正100mA 至负100mA。

    此致、
    Kate