This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A:关于最大功耗

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A, TMUX1308-Q1, TMUX1208, TMUX1108, SN74LVC2G32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/880495/sn74lv4051a-about-maximum-power-dissipation

器件型号:SN74LV4051A
主题中讨论的其他器件: TMUX1308-Q1TMUX1208TMUX1108SN74LVC2G32

您好!

您能告诉我 SN74LV4051APWR 功率耗散规格吗?
客户正在考虑使用 TI 替代 Renesas。
但是、TI 的逻辑产品没有列出功率耗散。
您能℃25 μ A 时的功率耗散规格吗?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    感谢您发帖到 E2E。 这是一个常见问题、因为开关数据表可能不包含此规格。 请查看此 E2E 常见问题解答博文、该博文介绍了如何计算最大功耗:

      

    此帖子包含指向 Excel 工作表计算器 的链接:e2e.ti.com/.../6683.Signal-Switch-power-dissipation-and-junction-temperature-calculator.xlsx

    如计算器所示、您可以使用以下规格计算最大功率耗散:

    • 建议的 Vcc (最大值)
    • ICC (最大电流消耗)
    • I (I/O)(最大 I/O 持续电流)
    • 通道数(对于此器件、输入"1"、因为一次只打开一条信号路径)
    • Ron (最大导通电阻)

    使用该公式可得出最大功率耗散:

    Pmax =(Vcc * ICC)+(通道#*(I (I/O)))^2 * Ron)

    SN74LV4051A 的 Pmax 约为562.5mW。

    您的应用是什么?  如果您正在寻找8:1多路复用器、我建议根据您的系统要求查看 TMUX1308-Q1、TMUX1208或 TMUX1108。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    感谢您的友好支持。
    我了解了如何计算多路复用器的功率耗散。

    让我再问一个问题。
    其他逻辑 IC 应该如何估算它?
    示例) SN74LVC2G32

    未对逻辑器件描述 RDS (on)。
    如果是、应如何计算它?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    如果您对逻辑器件有疑问、我建议您在 E2E 逻辑论坛中搜索答案或在此处打开新主题。 这可确保该设备的适当团队可以为您提供最佳答案!

    此致、
    Kate