This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A3166

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166, TS5A3166-Q1, CD4066B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/881197/ts3a3166

主题中讨论的其他器件:TS5A3166TS5A3166-Q1CD4066B-Q1

您好!

  TS3A3166模拟开关是否有可用于汽车应用的替代产品? 建议在高达2Mbps 的 CAN-FD 中用于车载通信吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有名为"TS3A3166"的器件。

    TS5A3166的汽车型号是 TS5A3166-Q1。 (如果 CAN 总线具有共模电压、它将无法在电源电压之外的电压下工作、这可能是一个问题。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    非常感谢您的反馈。 您能否建议使用一个适用于 CAN-FD 2Mbps 应用的开关进行车载通信?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么应用? 您确切希望切换什么? 可能的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    具有2Mbps 的 CAN-FD 总线的可切换终端... 适用于12V 乘用车应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAN 总线上可能有哪些电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    符合标准 ISO 11898-2标准的电压等级:道路车辆 CAN。

    标准 CAN-FD 总线。  

    https://www.sis.se/api/document/preview/921358/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我们需要此设计参考中提到的解决方案、其中包含可切换终端中符合汽车标准的器件。

    http://www.ti.com/lit/ug/tiducf3/tiducf3.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLX9175J 符合汽车标准、但具有糟糕的导通状态电阻。

    CD4066B-Q1可切换±10V (由±10V 电源供电时);其典型的 Ron 可能足够小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalesa、

    开关是由5V 还是12V 电源驱动?

    如果您使用5V 电源驱动它、则 使用 TS5A3166-Q1。 适用于您的应用。

    对于更高的电源、提到的 CD4066B-Q1 Cemer's 将是可用的选择。

    谢谢

    Saminah