This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A44159:TS3A44159 IBIS 模型

Guru**** 2555360 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/878238/ts3a44159-ts3a44159-ibis-model

器件型号:TS3A44159
主题中讨论的其他器件:TS5A23159

尊敬的 Sirs

我正在寻找 TS3A44159 器件的 IBIS 模型。

感谢您的帮助和

此致

Salva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salva、

    我们没有此器件的 IBIS 模型- 您要连接到该开关的是什么?  也许我可以为您提供有关器件执行方式的指导、而不是使用仿真。   

    我们有类似的器件 TMUX1574。 (2:1、4通道)、具有在线 提供的 IBIS 和 s 参数模型

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS5A23159是我们应用的一个很好的替代方案。

    是否有 SPICE / ibis 模型可用?

    谢谢、此致

    Salva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salva、

    如果存在模型、它将显示在工具文件夹链接的"设计和开发"选项卡下。

     TS5A23157似乎 具有 IBIS 模型、如果它适合您。 它具有与 TS5A23159相同的配置。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Saminah

    TS5A23159允许在 Ron 和带宽之间进行唯一可接受的权衡。

    它不能使用 hspice 加密模型?

    我知道它在 Web 上不可用、但它每年可用于数千个部分、我需要模拟整个系统。

    这是我在寻找其他地方之前的最后一个问题。

    非常感谢您的回答。

    Salva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salva、

    我正在与团队核实 IBIS 模型、并将很快返回给您。

    此致、

    Saminah