This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:TMUX1072 Con / Coff 漂移

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/878234/tmux1072-tmux1072-con-coff-drift

器件型号:TMUX1072

大家好、

您能否共享显示 Con / Coff 值温度相关性的数据?

此致、
Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata Etsunji、

    我们目前没有此数据、需要在实验中对其进行测试。 预计在下周结束时会取得这方面的结果。  
    根据我们的经验、Con /Coff 在测试的温度范围内具有相当高的线性度。

    感谢您的耐心等待、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Iwata Etsunji、

    我们测量了以下 Con / Coff 漂移值:

    Con:~0.0012pF/°C (所有端口)

    COFF:COM 端口上为~0.002pF/°C

    COFF:在常开/常闭端口上为~0.0007pF/°C

    测量范围:-40°C 至125°C

    此致、

    Ambroise