This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:原理图审查请求

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/880312/ts3a27518e-schematic-review-request

器件型号:TS3A27518E
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

您好!

您能否查看随附的原理图、看看是否有缺失?

请让我获取您的审核结果。

此致、

Nicky

e2e.ti.com/.../ts3a27518e_5F00_Audio-Mux.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    我检查了以下布局:

    • VCC 3.3V✓
    • 去耦1uF 和100nF ✓
    • 总线电平1.8V ✓
    • 正确引脚上的信号通道 ✓
    • NEN 至 GND ✓Ω
    • GND ✓
    • IN1/IN2上拉至3.3V ✓

    我不完全清楚的是 IN 引脚上的电容器 C793。 打开/关闭设备时、您是否打算使用更软的侧面? 是去对开关进行去抖? 无论通过哪种方式、我认为这个布局是正确的。  

    我还注意到、您仅使用6个通道中的4个。 您是否看过我们的全新 TMUX1574? 它在更小的封装中提供了多种新功能和改进。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Ambroise