This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4053:电源电压建议运行条件

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/880232/cd74hc4053-supply-voltage-recommended-operating-condition

器件型号:CD74HC4053
主题中讨论的其他器件:TMUX1574

以下器件的建议工作条件:TI 74HC4053 Vcc - GND 为2伏至6伏。  对于 NExperia 74HC4053、Vcc - GND 为2伏至10伏。  不过、这两个器件是等效的。  但该规格表明它们不同。  有人能解释一下吗?  或者我是否不正确地阅读了数据表。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个数据表都很难显示电源电压工作区域的图形、因此它们肯定是不同的:

    HC 系列器件中的逻辑器件专为2V 至6V 的电压而设计。HC4053非常特殊、因为它可以处理数字和模拟信号、并且具有单独的模拟接地(能够处理负模拟信号)。

    很明显、Harris 对数字输入使用普通 HC 晶体管(6V)、而对模拟导通门使用模拟晶体管(10V)、而 Philips 对这两者都使用模拟晶体管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    如果您对2:1多路复用器感兴趣、我建议查看 TMUX1574。 TMUX1574能够切换高达2倍电源电压(VDD)的正 I/O 信号电压。 此外、TMUX1574还包括多种特性、例如断电保护、失效防护逻辑和1.8V 控制信号电平。

    您对2:1多路复用器的应用和系统要求是什么? 请告诉我您对 TMUX1574的看法!

    此致、
    Kate