This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22362:有关 TS5A22362输入端子(NC &NO)保持开路的问题。

Guru**** 2380830 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/878808/ts5a22362-issue-regarding-ts5a22362-input-terminal-nc-no-kept-open-ended

器件型号:TS5A22362

我使用 TS5A22362来开关施加到差分 ADC 的模拟输入电压。 TS5A22362的电源为3.3V。 输入信号范围为-450mV 至
+450mV。

当 TS5A22362开关的输入端子(NC 和 NO)保持开路时、我面临问题、在 COM1和 COM2上观察到失真波形提升
TS5A22362的端子。

当 TS5A22362的输入端子(NC 和 NO)在 RL < 70欧姆时闭合或在(NC 和 NO)端子上施加输入时、COM1和 COM2处的波形
TS5A22362的端子正常。

请建议上述配置出现问题的地方。

请参阅随附的电路和波形、以供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avik:

    TS5A22362是一款双向无源 FET 开关。  启用 NC 或 NO 路径后、器件理想情况下应与从 COM 到 NC/NO 的0欧姆导线类似、以便 COM 引脚上的信号在不失真的情况下传递到 NO 和 NC。  

    数据表的绝对最大规格表中将允许通过开关的最大电流表示为导通状态开关电流150mA。

      

    您可以检查的几件事:

    1.您的驱动电流可能不够强、无法驱动连接到 NO 或 NC 的负载?

    2. 您提到过您的输入信号范围为-0.45V 至0.45V。 在3.3V 电源下、数据表中指定的建议信号范围最小为 Vcc -5.5 (-2.2V)至最大 VCC (3.3V)。 请确保您在数据表中指定的器件建议运行条件下运行。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Saminah 的回复。

    我已经检查了以下几点
    不超过最大导通状态开关电流。 当我们将-450mV 至450mV 传递到 ADC 端子时、它仅为0.7uA。
    总输入信号处于工作范围内、即-450mV 至450mV。
    我们仅在未向 NO/NC 端子提供输入时发现问题、即这些引脚保持开路、COM1/COM2连接到差分 ADC 输入端子。

    关于电路图、我们已连接外部电流互感器、电压输出端连接到 TS5A22362的 NO/NC 端子。 COM1/COM2引脚 连接到差分 ADC 端子。 我不是将其用于音频应用、而是将其用作将交流 mV 信号传输到 ADC 的简单开关。  

    我们仅在 电流互感 器与 TS5A22362的常开/常闭端子断开连接时观察到问题、即保持 开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avik:

    感谢您提供详细信息。  

    确保在向信号路径 NC 和 NO 施加电压之前使用 VCC 上的电源电压为器件加电

    此外、最好不要使输入引脚保持悬空、因为它们将处于未定义的状态-正如您在 NC 上使用上拉/下拉电阻器而没有引脚时提到的、 失真消失了-我建议在您的设计中使用上拉电阻器、以将输入保持在一定的水平。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    感谢您的建议。

    当我拉动这些引脚以将输入保持在一定水平时、问题就会得到解决。 我已将这些引脚下拉至接地以解决问题。