This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308-Q1:多路复用器 RON 将如何影响 ADC 输入

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208, CD74HC4051, TMUX1308, TMUX1308-Q1, TMUX1208-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/879868/tmux1308-q1-how-will-the-mux-ron-affect-the-adc-input

器件型号:TMUX1308-Q1
主题中讨论的其他器件:TMUX1208CD74HC4051TMUX1308TMUX1208-Q1

E2E、  

我正在考虑使用 MUX CD74HC4051扩展 ADC 输入,您对此应用有何建议? TMUX1208或 TMUX1308?

我在数据表中查看过、RON 不同、RON 将如何影响应用? 这两个设备之间的主要区别是什么?

 会更便宜吗?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I Adam、

     TMUX1208 和 TMUX1308之间的主要差异突出显示如下:

    TMUX1308-Q1:电源范围为1.62V - 5.5V,具有电流注入控制功能和反向供电保护,RON = 59 Ω(典型值)

    TMUX1208-Q1: 电源范围1.2V - 5.5V、RON = 5 Ω(典型值)

    对于 ADC 输入共享、如果您使用单个 ADC 监控多个传感器、低 RON 可降低失真并提高线性度、从而 实现精确测量。  

    视频介绍 了多路复用器 RON 导致的与输入信号相关的失真

    TMUX1308 的成本低于 TMUX1208   

    您的应用是否需要高精度测量?

    根据您的应用要求、您可以在两个开关之间进行选择。

    谢谢

    Saminah