This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L500AE:TS5MP645

Guru**** 2560080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/879561/ts3l500ae-ts5mp645

器件型号:TS3L500AE

HII

 将会影响该 IC 的性能(

TS3L500AE、 TS5MP645)

取决于输出电容和电阻负载、或者它的工作方式类似于机械开关  

例如,如果现在路径中的前一个缓冲区能够驱动负载,如果我在缓冲区和负载之间引入这种切换,它会影响性能吗? 或者它将像机械开关一样工作  

我的问题是、当输出负载发生变化时、内部的传递晶体管是否会正常导通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖到 E2E。

    TI 模拟开关和多路复用器的内部结构通常是 FET 或 FET 传输门。 数据表中的电气特性根据特性表或参数测量信息部分中列出的负载条件进行特性描述。 如果您的负载条件与测试条件中的负载条件相似、您可能希望系统具有类似的特性。  

    您关心的开关上的负载是多少? 您的终端设备和应用是什么? 您关注的具体性能特征是什么?

    如果您只是担心开关的工作情况、务必确保始终遵循数据表中的建议工作条件。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此开关的下一个阶段是 FPGA (Spartan 6系列),它通过 FMC (板对板)连接器连接,IO 标准为 LVCMOS25