This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6119:LM555输出是否适用于选择引脚。

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM555, TMUX6119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/878773/tmux6119-is-lm555-output-good-for-select-pin

器件型号:TMUX6119
主题中讨论的其他器件: LM555

Ronald Michallick 非常友好地提供了有关我的电路中涉及 LM555 计时器向 TMUX6119 开关提供高频和低频脉冲的部分的分析和以下附加信息。

但他现在通过以下说法使我感到困惑:

"新的电路板布局看起来正确。 使用 TMUX6119 作为器 件型号开始新的线程、并询问他们 LM555输出是否适合选择引脚。  

其他人会回答。 与 LM555有关的几乎所有问题(作为器件型号)都将由我回答。"

因此、是否可以检查我在下面附加的电路是否正确?

最后、曲面布局风格对我们组织而言是独一无二的。 在我们的工作公开时、您将了解对我们方法的需求。 简而言之、我们不仅对电力流动感兴趣、而且对生物能源的流动感兴趣、因此我们的电路设计更类似于自然会有这些电路。

如 Ronald 建议的那样、如果有人能够准确评估我的布局、我将不胜感激。

非常感谢。

Christopher J James

 

Christopher、

无需互连。 只需将引脚3连接到模拟开关 IC 上的选择引脚。 接地端接地。 VCC+可以使用模拟开关使用的相同正电源。  

数据表建议向电源引脚(+15V)添加旁路电容

0.1uF 旁路陶瓷电容器
1uF 电解旁路电容器

使用数据表中的方程式,结果如下。

TMUX 需要小于0.8V 的 VIL、 LM555 可以满足该需求。

TMUX 需要大于2V 的 VIH、 LM555 可以满足该需求。

我已经多次说过这个、但我将再次说。 LM555 引脚3可直接连接到 TMUX、而无需任何其他组件。  

LM555 低电平输出将接近0V。 此电平有效(小于0.8V)。 LM555 高电平输出将约为14V。 此电平有效(大于2V、但小于或等于 VCC、15V)。

数据表建议向电源引脚(+15V)添加旁路电容

0.1uF 旁路陶瓷电容器
1uF 电解旁路电容器

使用数据表中的方程式,结果如下。

TMUX 需要小于0.8V 的 VIL、 LM555 可以满足该需求。

TMUX 需要大于2V 的 VIH、 LM555 可以满足该需求。

此致、
Ronald Michallick
线性应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Christopher、

    根据您提供的详细信息(以及 Roland 的分析)、您可以  将 LM555引脚3的输出端直接连接到 TMUX6119 SEL 引脚、而无需任何其他组件、因为它符合数据表中提供的 VIH 和 VIL 电平。

     μF 在 VDD 和 VSS 引脚 μF 接地端正确提供0.1 μ F 至10 μ F 的去耦电容器。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saminah:

    非常感谢。

    这是我的 TMUX6119电路、它是否正常、是否提供足够的散热器?

    您是否还能够检查电容器的值是否足够高?

    以下是指导原则:

    11.1布局准则
    图37显示了 TMUX6119的 PCB 布局示例。
    一些关键注意事项包括:
    μF 0.1 μ F 电容器将 VDD 和 VSS 引脚去耦、放置在尽可能靠近引脚的位置。 请确保
    电容器额定电压足以支持 VDD 和 VSS 电源。
    2.尽量缩短输入线路。 如果是差分信号、请确保 A 输入和 B
    输入尽可能对称。
    3.使用实心接地层帮助散热并降低电磁干扰(EMI)噪声拾取。
    4.不要将敏感的模拟走线与数字走线并联。 如果是、请避免数字和模拟走线交叉
    并且仅在必要时进行垂直交叉。

    再次感谢您。

    Christopher

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    感谢您分享 TMUX6119布局。

    去耦电容器看起来不错-它们遵循 TMUX6119数据表中的建议。

    我还检查了逻辑电平。 LM555可满足 TMUX6119 VIH/VIL 电平的这一需求。

    谢谢

    Saminah。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saminah:

    非常感谢您检查布局和值。

    之后我意识到、我省去了+15V 和-15V 电源的接地。 因此、我已经根据以下草图调整了布局并添加了接地、除此之外、该草图没有变化。

    再次感谢大家。

    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saminah:

    非常感谢您检查布局和值。

    之后我意识到、我省去了+15V 和-15V 电源的接地。 因此、我已经根据以下草图调整了布局并添加了接地、除此之外没有改变。

    再次感谢大家。

    Christopher

    PS 我已将制造商建议的电源连接到地面。