This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L500AE:TS3L500AE

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L500AE, ADS5421, TS5MP645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/878812/ts3l500ae-ts3l500ae

器件型号:TS3L500AE
主题中讨论的其他器件: ADS5421

1.它可以 与 CMOS (2.5V)和 LVDS 一起使用,16位中有8位是 LVDS,其余8位是 CMOS,但一次只能使用一种类型。

2.它可以驱动多少输出电容,如果我在一个情况下将它放在 LVDS 缓冲器后面,在另一个情况下,它能够驱动位于另一个 PCB 上的 FPGA (两个电路板由 FMC 连接)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhel、

    您能否共享应用的方框图以便更好地理解? 您是如何遇到 TS3L500AE 的?

    对于 LVDS、您可以使用  任何具有足够带宽并涵盖所需电压范围的标准 CMOS 开关。 请告诉我您详细的应用、以便我们可以帮助您找到最佳解决方案。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我在一个板上有两个 ADC、一个具有 CMOS25标准(ads5421)、另一个具有串行 LVDS 输出。 两者同时馈送通用 FPGA、因此我想将 FPGA 输入引脚从 LVDS 部分移到 CMOS 部分 、例如 SPDT 总线、为此、我需要一种能够在两种情况下工作的多路复用器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhel、

    感谢您分享详细信息。

    根据您的方框图、您可以使用:

    • 一个2:1、8通道多路复用 器- TS5MP645 具有10个通道、但您可以禁用其中的2个通道
    • 两个2:1、4通道多路复用器、如 TMUX1574

    您也可以使用 TS3L500AE。 根据您的电源电压、输入信号范围和带宽要求、您可以选择构成这些开关或 在此处查看我们的器件搜索工具

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Saminah,  如果两个系统不太接近(通常相隔10英寸),它(TS5MP645)是否能正常工作 ,因为我最初打算使用缓冲区