主题中讨论的其他器件: TMUX1109、 TMUX1133、 TMUX1134
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我需要生成一个三级同步脉冲:
从 Wikipedia:
主要脉冲定义如下:一个持续40个采样时钟的300mV 负向脉冲、后跟一个持续40个采样时钟的300mV 正向脉冲。 每个转换允许的上升/下降时间为4个采样时钟。 时钟速率为74.25MHz
我查看的是 CD4053器件、并在数据表中查看模拟输入的最小值/最大值。 我打算将-300mV 连接到 A、将+300mV 连接到 B。我将通过一个 RC 低通滤波器一起连接 AY 和运行总和。 我尝试在数据表中找到输入 A/B/C 上的最小/最大电压
可以帮帮我吗? 此外、如果有更好的器件、请告诉我。
谢谢、
Joe