This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP646:(TMUX646引脚对引脚升级、支持6GHz 可用带宽)负电压

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646, TS5A22362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/879040/ts5mp646-tmux646-pin-to-pin-upgrade-supporting-6-ghz-bandwidth-available-negative-voltages

器件型号:TMUX646TS5MP646
主题中讨论的其他器件:TS5MP646TS5A22362

您好!

差分信号´s Ω?上可以使用负电压 Vi/o 电压仅适用于定义的正电压。

如果我想在-2.5V 和+2.5V 边界使用差分信号、需要 TS5MP646双电源吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E。  

    正如您在数据表中指出的那样、TS5MP646不支持负 VI/o。 TS5MP646是一个单电源开关、因此仅具有正电源。  

    如果您需要能够传递负信号的开关、我建议您通过  参数搜索工具查看其中一个器件、例如 TS5A22362。 根据 TS5A22362的电源电压、信号路径能够传递一系列负信号到正信号。 在2.7V 电源下、开关支持-2.8V 至2.7V 的 I/O 电压

    您的终端设备和应用是什么? 您认为 TS5A22362是否适用于您的系统?

    此致、
    Kate