This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G66:内部下拉?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G66, TS5A3167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/878264/sn74auc1g66-internal-pull-down

器件型号:SN74AUC1G66
主题中讨论的其他器件: TS5A3167

您好、先生、

我想再次确认 SN74AUC1G66在开关关闭状态下是否有内部下拉至 GND?

我是说、如果从 IN 到 OUT 的迹线具有内部下拉电阻、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    当开关关闭(控制输入为低电平)时、开关将处于高阻抗状态。 两个端子(A 或 B)都不会在内部拉至 GND。  

    您的应用是什么? 如果您对新器件感兴趣、我们提供多种1:1开关选项。 然而、我们的开关被设计成在开关被禁用时具有高阻抗信号路径。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    此应用可在音频信号路径中阻止直流偏置(大约1~1.8V)。

    我们是否有适合某种应用的更好解决方案?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    当被控制逻辑禁用时、我们的所有模拟1:1开关将处于高阻抗状态。 这是否与您的系统兼容?

    单通道1:1开关有很多选择。 请查看 此参数搜索工具链接 、以按参数和特性排序。

    您可能感兴趣的一个特性是关断保护、它可确保在器件未供电时开关处于高阻抗状态。 请看一下可用于音频应用的 TS5A3167。 TS5A3167具有较低的导通电阻和较低的泄漏电流、并具有断电保护功能。 DBV (SOT23)封装是引脚对引脚兼容的(但是控制引脚逻辑相反-当控制为低电平时、此开关打开)。

    请告诉我您对 TS5A3167的看法。

    此致、
    Kate