This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1111:用于电池电压监控的 TMUX1111

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1111, TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/878205/tmux1111-tmux1111-for-battery-voltage-monitoring

器件型号:TMUX1111
主题中讨论的其他器件: TMUX1511

大家好、

我的客户希望通过 TMUX1111来监控电池电压。

当 VCC = 3.3V 关闭时、我的客户希望关闭所有开关并保护 MCU A/D 端口免受电池电压的影响。

在这种情况下,VCC 是否应连接到 SEL*和 VDD?

当 VDD 和 VSEL = 0V 时、TMUX1111泄漏电流可以忽略不计吗?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    您提到当 VCC =3.3V 关闭时、客户希望所有开关都关闭。

    3.3V 是否是多路复用器的电源电压?  

    如果您希望在电源电压为0V 时开关的信号引脚上存在电压、则此功能称为断电保护。 您可以在 本技术手册中阅读有关此功能的更多信息。 TMUX1111不具有此功能-但 TMUX1511具有断电保护功能、因此建议使用此电路。

    如果客户在 TMUX1111的 VCC 上始终有一个电源电压-这是一个很好的器件。

    如果此答案不明确、请提供您的用例图、我们可以提供更多说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dakotah-San、

    是的、对于多路复用器、它是3.3V。

    但客户不希望在电源电压为0V 时出现3.3V 电压。  

    我知道 TMUX1511是这里的正确选择。

    感谢您的帮助!

    此致、

    Itoh