This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高温 SPDT

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1, TMUX1247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/877832/high-temp-spdt

主题中讨论的其他器件:SN3257-Q1TMUX1247

我必须在100~150℃等高温环境中使用开关。

我想找到一个在高温下运行的开关。

(例如 SPDT)

您知道我的交换机器件型号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    如果您正在寻找模拟开关、最好首先使用 参数搜索工具、该工具位于  TI.com 上模拟开关和多路复用器页面的产品选项卡中。 此工具允许您查找符合所需配置、参数和功能的开关。

    ℃的℃模拟开关的最大额定温度为-40 ̊ C 至125 ̊ C。  

    您的终端设备和应用是什么? 需要什么电源和信号电压范围? 每个器件需要多少个通道(开关数量)? TI 提供各种 SPDT (2:1)开关、例如 TMUX1247或 SN3257-Q1。

    此致、
    Kate