DIR TI 支持团队、
我正在开发一个简单的电路,除其他功能外,需要驱动引擎( 5-9V,1-2安)。 为了驱动发动机、我需要选择正确 的负载开关。
我已经阅读过 您的《负载开关基础知识》指南、但是、由于我不熟悉此应用、我希望尽可能确定我选择了合适的器件。
您是否有可推荐的特定器件?
我需要一个 具有反向电流保护 功能并可实现低关断电流的器件。
我注意到,当我将 SEach 设置为 Vin max > 6V 时,只剩下4个可能的部件。 这对我的应用程序不重要? 为什么只有4个具有此字符的部分?