This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找1:3 SPI 多路复用器

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, SN74LVC139A, TMUX1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/876986/looking-for-a-1-3-spi-multiplexer

主题中讨论的其他器件:TMUX1574SN74LVC139ATMUX1209

我想在应用中将一个 SPI 接口从 FPGA 连接到3个不同的 ADC、我正在使用来自 FPGA 的3个不同片选、因此、可能只需将 SPI 总线短接到全部3个 ADC、因为有专用的片选、 但我担心 SPI 总线的存根和信号完整性。

现在、考虑对来自 FPGA 的 SPI 总线进行多路复用并将其路由到 ADC。

是否有适合我的应用的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3:1多路复用器 可用于一个通道或十二个通道。 4:1多路复用器 可用于一个或两个通道。

    按价格分类、两个双通道4:1多路复用器可能最便宜。

    您需要什么频率和电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50MHz 和1.8-3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、如果专用 SPI 开关可用、我计划使用模拟开关、例如 TMUX1574、它是一个4通道 SPDT、可能是我可以将 SPI 总线路由到 ADC1、然后将此开关放置在靠近 ADC1的位置、然后多路复用到剩余的 ADC2和 ADC3。 或级联 TMUX1574以实现3通道 SPI 总线开关。  

    有什么意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有专用的 SPI 开关。 如果您需要数字器件、则必须使用 SN74LVC139A 等解码器、但在1.8V 电压下、速度可能太慢。

    数字信号只能通过模拟开关来处理、并且引脚之间的直接连接会导致更高的可能频率。

    要获取 1.8V 下的多通道4:1多路复用器列表、请使用搜索功能。 您可能需要 TMUX1209。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我现在有了一个想法、TMUX1574可能比 TMUX1209更适合我的应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     TMUX1574 更适合 SPI 应用。  除了支持 SPI 信号、它还支持超出电源电压的输入电压、1.8V 兼容控制输入和断电保护。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、我将继续使用 TMUX1574。 谢谢。