This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:通电时、多路复用器似乎将所有 Sx 短接至 D

Guru**** 2589900 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108, LM4120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1193935/tmux1108-mux-seems-to-be-shorting-all-sx-to-d-when-powered

器件型号:TMUX1108
主题中讨论的其他器件: LM4120

您好!

我有一个128Ch 多路复用器(16 x TMUX1108并行)系统、其中我使用 LM4120 1.8V 作为所有 TMUX1108的 VDD 的单电源。 VSS 已接地。 TMUX1108的 EN 引脚也为1.8V。 每个 TMUX1108都有一个连接到 VDD 的去耦电容器0.1uF。 我按如下方式执行此简单测试;

1) 1)所有 A0-A1-A2引脚通过外部跳线电缆短接至 GND、以选择多路复用器的 S1。  

2) 2)我只是为系统供电、我可以看到 VDD 和 EN 将上升到1.8V。 (因此、EN:1、A0:0、A1:0、A2:0)。

3) 3) Sx 和 D 引脚为无线引脚。  

4) 4)当我使用万用表单个 Sx 和 D 引脚进行检查时、所有引脚似乎都短路(万用表发出蜂鸣音、指示短路)。

5) 5)我还简单地测试了具有 LED 的系统、LED 在所有 SX-D 中亮起

我在所有 TMUX1108中都看到了这种行为。 当电源关闭时、任何 SX-D 均未短接、表示没有焊接问题。 原因可能是什么?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚注意到有源通道具有4 Ω(~Ω 预期值)导通电阻、而其他通道具有150千欧的关断电阻。 TMUX1108的预期关断电阻是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eminhan、

    您能否分享更多原理图/布局以及您在探究什么方面?
    此外、Sx 和 D 引脚在空气中意味着什么? 它们是浮动的吗? 如果是、我们是否可以添加负载并进行测试?

    当然、您应该从关闭通道中获得更多的泄漏电流(由于您将这多个器件连接在一起、因此比单个器件多16倍)。 此外、如果未采取适当的布线来最大程度地减少这种情况、我们还可以看到更多的泄漏。 (参见: 多路复用器应用中的防护)。 但即使这样、我也不会期望看到足够的电流来打开关闭通道的 LED、这正是我认为第5点所说的。

    您能否尝试在使能引脚被拉至低电平的情况下使多路复用器保持打开和关闭所有通道、并检查在这种情况下它的外观?

    话虽如此、我也不清楚您是如何测量150千欧的、但万用表上的导通性测试会发出蜂鸣声。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    首先感谢您的回复和提供的文档。

    我要连接我正在测试的 PCB 的 EagleCAD 原理图。 我希望这一点足够清楚。

    是的、Sx 和 D 引脚只是悬空(只是未连接到负载的接头引脚)。 我将为所有这些器件添加负载并进行测试、如您所述。  

    遗憾的是、我无法将 EN 引脚拉至零、因为它在 PCB 中硬连接到 VDD。  

    在导通性测试时、万用表发出哔声时、我还对150k Ω 电阻感到惊讶。 我检查了不同的万用表、只是为了确认万用表是否存在问题。  

    再次感谢您的支持!

    埃明汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是 PCB 布局;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eminhan、

    我不太清楚您在这里要查找的配置是什么。  
    从原理图中可以看到、每个多路复用器彼此独立。 每个源极 Sx 引脚都有自己的网表、每个漏极 Dx 在每个 TMUX1108 ICx 上都有自己的网表。  
    在电路板本身上、这看起来也是一样的。 每组标头似乎都具有相同的 S1...S8命名。 我不确定这只是板级命名、或者这是否意味着每个 S1短接在一起、每个 S2短接、每个 S3短接等等  
    我更倾向于相信、所有16个通道上的 S1命名只是电路板上的一个命名事项、而不是实际的布线名称、它们都短接在一起。
    不过、如果是这种情况、我看不到它们是如何并联的。 在我看来、这是16个独立的多路复用器、它们都共享相同的电源轨和控制逻辑。 或者、是否使用571-0500在外部将所有输出连接在一起?

    我们可以测试的另一点是、如果您的电路板未安装器件(或者您可以从电路板上移除其中一个器件)、然后为电路板供电、未安装的通道的外观如何。 您能否探测所有布线并查看某个位置是否有导通性?  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    是的、从技术上讲、每个多路复用器都是独立的。 此外、S1-S8只是命名、因为它们彼此未连接。 无论如何;

    实际上、您关于连接负载的建议是有效的。 因此、当负载连接到至少漏极引脚(Sx 仍可悬空)时、多路复用器按预期工作。  


    再次感谢您的支持!

    埃明汉