This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DDR3812:工作电压

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TS3DDR3812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1195339/ts3ddr3812-operation-voltage

器件型号:TS3DDR3812
主题中讨论的其他器件:TMUX1574

你(们)好,先生

如果我为 IC 的 VCC 施加3.3V 电压

我可以在 I/O 中运行5V 电压吗?

示例:在 AO 中输入5V、能否在 BO 中获得5V 电压?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;I/O 电压范围为0V 至电源。

    如果您需要处理高于电源的电压、请使用电荷泵的开关、即 SN74CB3Qxxx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    该器件的 I/O 电压限制为 VCC、因此您将无法以这种方式使用该电压  


    您将需要将 I/O 上的电压降低至3.3V、或者选择 TMUX1574等器件、以允许 I/O 上超出电源电压的信号电压。 TMUX1574还支持高达2GHz 的频率、该频率应处理已提供给 TS3DDR3812的任何信号(1.7GHz 带宽)。
    遗憾的是、我们没有一个与 TS3DDR3812具有相同12通道配置的器件、因此它必须是多芯片解决方案。  

    谢谢、
    Rami