This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3251:B8上的更多泄漏电流

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1195356/sn74cbtlv3251-more-leakage-on-b8

器件型号:SN74CBTLV3251

您好!

SN74CBTLV3251RGYR 在断电时应具有20uA 的泄漏电流。 它符合这一要求,

但我们看到 B8上的泄漏比任何其他输入都高得多。 芯片中有什么东西

可以解释这一点的架构? B8上的泄漏比其他引脚高、这是否合理?

 

再说一次,它不是坏的,我们碰巧有一个很吵的客户想要解释

我们看到了一些怪异的情况,我们把它缩小到了这种看法。

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    该架构中没有任何内容可以解释为什么只有 B8具有更高的泄漏电流。 通道应该非常对称。 这种行为是否在多个器件上可见?另外、8个 I/O 的负载和输入是否完全相同?

    谢谢、
    Rami