This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1134:开/关电容

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1195044/tmux1134-on-off-capacitance

器件型号:TMUX1134

您好!

在数据表中、C_SOFF、C_DOFF、C_SON 和 C_DON 指定了1MHz 的导通和关断状态电容。  

如何在低于1kHz 的频率下获得更多数据和这些电容值。 是否有这样的数据、或者是否存在我可以拥有的数据。

我找到的这个器件的唯一模型是.IBIS 模型、此模型没有此数据。

此致、

Madjid  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Madjid,

    欢迎来到论坛!  

    因此 C_SOFF、C_DOFF、C_SON 和 C_DON 等电容值 不会随频率变化。 由于电容的计算公式为 C=Q/V - 根据 单位电压存储在电容器上的电荷、因此您可以预期在该器件支持的带宽范围内具有相同的值。  您可能会在规格值的几 pF 范围内得到自然变化、因为这些是典型值、但如前所述、数据表值适用于器件的整个带宽范围。  

    谢谢!

    Alex