This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1248:当 VDD 关闭时、是否会连接输出?

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1248, TS5A3160, TS5A3359, TS5A3154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1195007/tmux1248-will-the-outputs-be-diconnected-when-vdd-is-off

器件型号:TMUX1248
主题中讨论的其他器件: TS5A3160TS5A3359TS5A3154

您好!

我想使用 TMUX1248为放大器提供3种增益选项。

低增益= 1+1/10k

中增益= 1+1/(1/10+1/2.7)

高增益= 1+1/(1/10+1/0.68)

如上图所示、当 VDD 为0V 时、输出 S1和 S2是否会断开? 以便它可以处于低增益状态。

如果不是这样。 是否有任何其他 IC 选项可用于此目的?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有钳位二极管、即、有一个到 VDD 的低阻抗连接。 (绝对最大额定值禁止 SX/D 电压高于 VDD + 0.5V。)

    使用 TS5A3359等3:1多路复用器或 TS5A3160等具有关断保护功能的2:1多路复用器(请参阅 INC/NO/COM (PWROFF)规范)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克莱明!

    非常感谢 您的快速回复! 我使用 TS5A3359绘制了新原理图  

    我不确定它是否正确...我没有使用所有的 No1-3来获得3个增益选项。 当 TS5A3359关闭(IN1、IN2=0)时、R24直接连接到 R22以保持低增益。 我认为这可能有助于在切换增益时避免噼啪声?

    NO1连接到 GND。

    如果我错了,请纠正我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您仅使用两个通道、您还可以使用具有使能功能的2:1开关、如 TS5A3154。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱明,一定要试试!