不确定这是不是发布的正确论坛、但我有一位客户考虑了一些与他们正在进行的 USB-C 项目相关的 TI 器件。
他对 USB-C 协议/实施有一些一般性问题、我希望有人能够帮助提供有关这些方面的一些见解...
工程师在使用 USB-C 时需要牢记的基本流程如下:
- USB Type-C 电缆已连接
- CC 引脚用于检测连接/方向
- 根据 CC 引脚的状态、
控制器与插入的 USB-C 设备和 E-Marker 芯片通信。 - 然后决定功率/电流/方向
- 电源从拉电流提供给灌电流(这是实际向 Vbus 施加电压时的情况)
- 打开通信线路、开始在器件之间进行通信
如果上述原因导致 μ 1~3出现问题、则不会进行电力输送或通信?
如果上述原因导致 μ 1~4出现问题、则会发生电力输送、但不会发生通信?
这是我第一次听说 USB-C 线缆内置一个 E-Marker 芯片…并且我一直在尝试研究这个问题、但希望有更多经验的人能够给出他们对上述流程的看法。
此致、
Darren