目前、我正在构建一个电路来使用 Arduino 控制 Android-PC 和 Android-Microcontroller 之间的流量通信、因为连接 Android-PC 需要 Android 处于附件模式、 连接 android-microcontroller 需要主机模式、我已经制作了一个小电路来控制 OTG 引脚、现在我已经实现了 OTG 引脚、我能够对其进行切换、器件最初是连接 android-PC、它们彼此连接、连接 android-microcontroller 也工作得很好、 但是当我再次切换回连接 Android-PC 时、连接无法建立、我尝试了很多东西、但它从未通过软件启动、我必须拔下 USB 电缆并手动连接才能建立连接、我不知道我是否缺少了什么、 但我看到了一些推入式开关解决方案、他们能够在没有这个问题的情况下执行此开关、我做了什么不对?