This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3154:热性能信息请求

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/934674/ts5a3154-thermal-information-request

器件型号:TS5A3154

大家好、  

是否可以为   TS5A3154DCUR 提供 Tj、Θja、Θjc、PD 值。 我无法从数据表中找到所有信息。  

此致、

Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leroy、

    我们的数据库中似乎没有这些规格、但我将更深入地探讨这些规格、看看我是否有希望找到适合您的答案。  
    随时为您提供最新信息

    谢谢、
    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rami、  

    您是否有发现?  

    此致、

    Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leroy、

    在我的末尾找不到任何东西
    我已发送封装的热性能请求、并将在收到结果后向您进行更新。
    我相信他们说通常会允许长达2周、希望下周初我可以向您提供这些信息。 我会在收到消息后立即更新您的信息。

    谢谢、
    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leroy、  

    如果这有所帮助、此处提供了来自相似器件和封装(8引脚 VSSOP/DCU 封装)的几个参考、这些参考可帮助您估算热请求中的温度。  


    谢谢、
    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leroy、这里是我们通过测试获得的热性能信息:

    Theta JA-High K (标准数据表值):

    180.8 C/W

    Theta JC、TOP (标准数据表值):

    68.1 C/W

    Theta JB (标准数据表值):

    91.2 C/W

    PSI JT (标准数据表值):

    15.2 C/W

    Ψ JB (标准数据表值):

    90.8 C/W

    谢谢、
    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rami、  

    感谢您的评论! 谢谢。  

    此致、

    Leroy Song