This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5V330:关于电阻器输入和输出的 ts5v330

Guru**** 2578785 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5V330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/931500/ts5v330-ts5v330-about-resistor-input-and-output

器件型号:TS5V330

大家好、我正在设计一个 PCB usign,其中的一部分是 ts5v330 但是、我不确定是否可以将其直接用于从 RCA STB 通过此 IC 传输到电视输出的视频信号、我发现 PDF 中提到与输入和输出并联的75欧姆电阻器、它是否正确? 如果我使用来自 STB 的 RCA 信号、我是否应该在每个输入和输出端添加该电阻器? 此外、您是否还会重新评论在 VCC 和 GND 之间使用去耦电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    很抱歉、我不太关注。 您能否发送您所说的方框图或粗略图纸/图的原理图? 听起来您是在尝试使用75欧姆电阻器对输入和输出短路。

    Vcc 和 GND 之间不需要去耦电容、但它们是一个很好的添加、可确保您看到一致的功能。 因此没有必要、但它只能对系统有所帮助。  

    谢谢、
    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rami、您好、感谢您的回答、不是我不想让输入与输出短路、而是在输入与 GND 之间放置一个电阻器、每个电阻器一个电阻器、输出电阻器一个电阻器、我将附加有关我所指的内容的图片、 我的问题是、这是该 IC 的基本要求还是为更好地工作而可选的、我的疑问是使用这些电阻器将输入和输出端的视频信号降低得太多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华多

    哦、我明白了。 这些似乎是为了匹配特征阻抗。 视频应用具有75 Ω 终端、以使线路保持相同的电阻、从而确保不会出现任何导致信号失真的反射。 因此、您希望负载上的阻抗与源上的阻抗相同。 TS5V330具有低导通电阻 R-ON (这取决于您的电源和信号特性)、因此它应该在线路上看起来相当"不可见"。 也就是说、它的影响很小。 您甚至可以看到、我们在测试 R-on 时考虑了75负载、因为75欧姆是传统使用的同轴电阻。

    因此、要直接回答您的问题、这取决于源阻抗和负载阻抗、但您希望源阻抗与负载阻抗相同。 但 TS5V330本身不处理该特性阻抗。 相反、其目的是通过保持低导通电阻来减轻影响。

    希望这对您有所帮助、
    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rami、再次感谢您的回答、对我来说不是很清楚、视频源将是来自 STB、DVD 等的分量视频(RCA 黄色电缆)、通过此 IC、输出将连接到电视、 因此、我将使用此开关作为通用 电视的差分源、在本例中、所有输入都是分量、因此每个输入的阻抗为75欧姆、输出的阻抗也是75欧姆、在本例中、 我是否还应该如上图所示放置一个75欧姆电阻器? 您的建议是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华多

    在线路中添加 TS5V330后、由于源极和负载具有相同的阻抗、因此在电路板上不使用75欧姆电阻器时应该没有问题。 下面是我从另一个高速多路复用器 TS5MP646获取的 PCB 电路板布局指南、这些信息也很有用。   

    • 将电源去耦电容器尽可能靠近 VDD 和 GND 引脚放置。 电源布线、电源和接地以及信号 I/O 线、时钟和数据之间的间距应至少为信号 I/O 线竞宽的三倍、以保持信号完整性。
    • 布线的特性阻抗必须与接收器和发送器的特性阻抗相匹配、以保持信号完整性。 使用最少的过孔和角对高速布线。 这将减少阻抗变化量。
    • 当有必要使走线旋转90°时、使用两个45°的匝数或一个圆弧、而不是进行一次90°的转弯。
    • 请勿将高速走线布置在晶体、振荡器、外部时钟信号、开关稳压器、安装孔或磁性器件附近。
    • 避免信号线上的桩模块。
    • 所有 I/O 信号布线都应在连续接地层上布线、不会中断。 从布线边缘到接地平面中任何断开的最小宽度必须是布线宽度的3倍。 在 PCB 内部信号层上布线时、高速布线应位于两个接地层之间并保持特性阻抗。
    • 高速信号布线的长度必须尽可能匹配、以最大程度地减少数据和时钟线路之间的偏差。


    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    几周后、我没有听到过这个问题、因此我将结束这个问题。 如果您需要其他任何东西、请随时回复并重新打开它!

    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rami、嗯、我买了 ts5v330进行检查、我遵循建议并创建一个仅用于测试的 PCB、无论如何、我会报告更新、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rami、大家好、我在这里再次得到了所有组件、我做了测试电路、我不知道我做了不对:

    1.我发现不需要外部电源来为 IC 上电、相同的视频电源工作正常

    2、即使我尝试了不同 的输入选项、IC 上也没有任何开关、即使不应该有、输入视频也会出现在每个输出中

    3、ENA 为高电平时、IC 应关闭、但仍处于打开状态

    4.不需要电容器,只需防止出现“A 噪声”

    5、强烈需要75欧姆电阻器、没有它们、图像就不清晰和/或完整。

    6.请检查除垢电路,并告诉我这里是否有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华多

    这里有几个问题、什么是 H2? 您似乎是通过这里的 GND 引脚将 VCC 驱动至 GND?  

    S1A/S2A 和 S2A/S2B 是两个视频源、DA/DB 视频输出是否正确? 您是否可以尝试仅使用常规低压信号来测试这一点、以查看开关特性?

    您是否还在没有器件的情况下检查了布线? 引脚迹线之间的导通性?

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、H2只是 VCC 和 GND 引脚的名称。

    S1A/S2A 是视频输入、DA 是输出视频、视频信号是500mV 和6.5mA、但您是说具有直流输入信号吗? 您建议测试什么电压?

    不、我没有检查布线、我做了2个 IC 测试板。 但另一个 IC 在同一电路板上的工作会受到罚款。 下面是电路板的设计

    我还能做什么测试? 该图怎么样、这是可以的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华多

    任何在建议范围内的信号都是可以的。 低电流直流信号(此器件可处理开关上的+-128mA 电流)通常更易于使用。 就像您拥有的 MCU 或电源提供的3.3V 信号一样、一切都很顺利。  

    感谢您分享 PCB 轮廓并解释 H2。 好的、这使得它变得更好了。  

    您使用的频率级别是多少?
    因此、立即查看电路板、我关心布线之间的间距以及布线的厚度。 线路本身的阻抗是否匹配? 看起来、电路板上的所有布线厚度相同。

    这来自上面的设计建议:

    所有 I/O 信号布线都应在连续接地层上布线、不会中断。 从布线边缘到接地平面中任何断开的最小宽度必须是布线宽度的3倍。 在 PCB 内部信号层上布线时、高速布线应位于两个接地层之间并保持特性阻抗

    这个区域让我感到担忧、因为看起来您将信号线并排运行了相当长的一段时间、布线之间几乎没有隔离、甚至没有隔离。

    谢谢、
    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Rami 我理解、但如果线路之间没有高度隔离、则信号上应该会有噪声? 电压呢? 现在图像还可以、问题是 IC 不是它应该做的、开关、我认为现在的分隔线不是 IC 行为的问题、只会出现一些问题、 信号的质量、对吧?

    另一方面、为什么不采取正确 的行为? 您能帮我在测试电路中执行开关 行为吗?

    对于除垢和组件位置、连接是否正常?

    在焊接时、IC 是否会因高温而损坏? 使用了350度进行焊接、我找不到关于错误的其他解释

    请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华多

    数据表中显示了一些测试电路、例如图6、7、8。 如果您真的对开关特性感兴趣、可以移除电路中具有 Dx 示波器的网络分析器、并在其中一个源极引脚上放置电压源。 然后、只需根据逻辑更改~EN/IN 即可选择所需的路径。  


    布局看起来可以减去我之前提到的内容。 您最好尝试重新调整芯片方向、以留出更多间距。 您还会发现布线上有一些90度角需要处理。 例如、有2条走线被馈入器件的 GND 引脚、形成90。
    如何处理 Da? 这是电路板背面的迹线吗?

    不幸的是,这可能是一个问题。 尤其是当您将其保持在该温度时。 产品页面中列出了 MSL 等级/回流焊峰值温度。 在这里、您可以看到它是260C。

    我在 这里附加了一个链接、其中包含 了一些有关焊接和回流温度的更多信息、这些信息会给您带来巨大的威胁。   如果焊接意味着焊接,那么以下是另一个好的来源: www.ti.com/.../snoa549d.pdf



    谢谢、
    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答、实际上我认为是温度的损害、因为焊接时是350、而不是260、因为图像清晰、精细、只有 IC 不工作、我将再次购买此 IC 并尝试以250焊接它、 我会告诉您任何更新、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eduardo、我认为您可能是对的。
    祝您好运、我希望这款器件能与新器件完美配合!

    同时、我将关闭此主题、但如果出现任何新信息或问题、请随时联系并更新我。  

    谢谢、
    Rami Mooti