This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36S08EVM-PDK:如何为 MUX36S08EVM 供电和使用 MUX36S08EVM

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX36S08EVM-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/934898/mux36s08evm-pdk-how-to-power-and-use-mux36s08evm

器件型号:MUX36S08EVM-PDK

大家好、我是 Minrak、我使用 MUX36S08EVM-PDK 对 TDC1000-TDC7200EVM 进行多路复用。


我想向您询问如何为 MUX36S08EVM-PDK 供电。
当我浏览 MUX36S08EVM-PDK 用户指南时,为 MUX36S08EVM-PDK 供电的方法似乎有两种。

第一个是双电源、需要负电压至 VSS、正电压至 VDD。  
您能否检查下面的原理图是否正确? 您是否认为电源的 GND 不必连接到多路复用器?
我参考了 TI 指南视频(https://training.ti.com/kr/mux-performance-demonstration-kit)

2.在我的情况下、我更喜欢使用单电源来操作多路复用器、用户指南中说它也可以在单电源模式下运行。
我配置了原理图如下。 如果出现问题、您能告诉我吗?

请告诉我、您在理解我的问题时遇到了问题。

此致、
Minrak Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Minrak、

    1) 1)您需要连接接地参考。 否则、您将没有信号的参考点、您会看到测量不稳定。 VSS/Vdd 的电源电压范围为+-5至+-18V。这既可以是对称的、也可以是非对称的、并将决定器件可以处理的输入信号范围。  

    2) 2)这看起来不错。 使用单侧电源将 VSS 短接至 GND 并在10V 至36V 之间将 Vdd 短路是为此供电的正确方法

    希望这对您有所帮助、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否解释一下电源是否会影响结果?


    BR、
    Minrak Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Minrak、  

    MUX36S08的数据表 实际上显示了使用单侧和双电源时的性能。 您将在电气特性部分的顶部看到经过测试的参数(看起来7.5是双通道、7.6是单通道)。  
    您将看到、性能差异不大、但导通电阻的更宽双电源电压范围会略有改善

    希望这对您有所帮助!
    Rami Mooti