This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3257C:1.8V 至3.3V 的电平位移用例

Guru**** 2381020 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3257C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/934849/sn74cbt3257c-level-shift-use-case-for-1-8v-to-3-3v

器件型号:SN74CBT3257C

大家好、

我的一位客户尝试使用 SN74CBT3257C 来控制 I/O、并将电平从1.8V 转换到3.3V。 我怀疑客户是否可以使用此器件来实现它。 我阅读了其中一个应用手册、其中介绍了这种开关更适合降压应用。 因此、只需在应用程序上进行确认即可。 如果是、您能为我提供一些指导吗? 如果没有、您建议使用什么器件?  

此致、

Leroy Song  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leroy、

    也许我有误解、但也有理由他们不使用电平转换器。 它不在多路复用器和信号开关产品系列中、但 LSF0101 是一款可移动所需电平的逻辑器件、电路考虑较少可能会更容易。  

    关于使用 SN74CBT2357C 从1.8V 升压至3.3V、使用外部元件应该是可行的。  
    这之前在论坛中由另一个 CBT 系列器件解决:


    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388/t/924033?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=[level

    请记住、所有这些器件本质上都是 FET、因此您的设计应围绕这一考虑因素进行。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leroy、

    一段时间后、我没有听到您对此问题的看法、因此我将继续并关闭此主题。 请随时回复并重新打开、并提出任何问题或疑虑!

    Rami