This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:三个输入源与一个 RJ45接触、使用 TS3L501E 对其进行切换

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E, DP83867IR, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/933970/ts3l501e-three-input-sources-contact-to-one-rj45-using-ts3l501e-to-switch-them

器件型号:TS3L501E
主题中讨论的其他器件: DP83867IRDP83822I

尊敬的先生:

我们有一个应用需要三个输入源来与一个 RJ45接触、详细信息如下所述:

以太网 PHY IC 在主板上的位置有三个单元。 这三个应用单元有一个通用的测试板、但电路板上的触点接口不同。 第一个使用2.0mm 节距引脚接头、第二个使用1.27mm 节距引脚接头、第三个使用2.0mm 节距引脚接头、1.5m 电缆连接主板。

我发现 TI 以太网 LAN 开关 TS3L501E 可能解决了我的请求、方法如下所示、但我需要您的确认。

每个 CON 都有两对 TX/RX 差分以太网信号、因此我使用两个 TS3L501E (U101、U102)来控制哪一个可以与目标 RJ45接触。

2。U102端口 B 与 CON2 ENET_TX2/ENET_RX2相连、U102端口 C 与 CON3 ENET_TX3/ENET_RX3相连。 和 U102端口 A I/O、我们将 其称为 ENET_TX23/ENET_RX23。

3、U101端口 B 与 CON1 ENET_TX1/ENET_RX1相连、U101端口 C 与 ENET_TX23/ENET_RX23相连。 U101端口 A I/O 与以太网变压器连接、X1和 X1与目标 RJ45连接。

因此、我们将有4个控制引脚来确定哪个 CON#可以与目标 RJ45、[PD1、SEL1、PD2、SEL2]、 我想使用2x2引脚接头跳转每个控制引脚、以确定控制引脚可以上拉或下拉。

我的问题是:

我们的以太网应用用于10M/100M/1000M BASE-T 此设计是否可行? CON2和 CON3通过2 LAN 交换机联系 RJ45、是否会影响速度范围、带宽?  

2.特别是对于 con3 ,我们将使用1.5m 带状电缆 Samtec FFSD 与装置联系。 此设计是否可以驱动该长度? 或者我需要使用另一个缓冲器来改善以太网信号以保持 SI 问题?

3.如果我们使用以太网 PHY DP83867IR,它是否可以推入1.5m 长度,以及两个没有缓冲器的 LAN 交换机?

4.如果我们想用于10/100M 的 T 应用、要使用 Etherent PHY DP83822I、它是否还可以驱动1.5m、以及两个没有缓冲器的 LAN 交换机?

5.我看到有一个 Q/A 提到 TS3L501E 不需要以太网变压器,这是停战吗? 如果是、我的应用如何? 是否仍有必要保留它?

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我不太关注您所解释的图表。 您能否向我发送一份您尝试实施的方案的方框图或原理图、以便我更好地确认它是否起作用?

    关于这些问题:

    说实话、我不是以太网设计的专家、因此我无法轻松自如地为您提供设计技巧、并告诉您1.5米长的带状光缆是否需要缓冲器。 不过、我可以告诉您有关开关本身的信息。 它通常不会对信号产生太大的影响、将其添加到电路中不需要添加任何变压器或额外的电路来减轻其影响。 此外、该器件还没有驱动能力、因此能否驱动1.5m 不取决于开关。 这是一个 FET 开关、因此只要信号处于建议的工作条件内、它们就应该正常。
    实际以太网连接的技术方面可能更适合在 数据转换器论坛上提问

    另外、这里有一个可能有用的资源
    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388/t/702185

    谢谢、
    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢您的回复。 我为我的应用更新了图表。

    e2e.ti.com/.../Multiple-Ethernet-Soures-Using-TI-Ethernet-MUX_5F00_DEMUX-application.pdf

    BR

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    当级联器件时、插入损耗将翻倍。 因此、600MHz 带宽可降至~300MHz。 这对于最快的1000 Base T 每条线路需要62.5MHz 的情况来说是可以的。 尽管我很好奇您是如何使用两行代码来实现这一点的。 如果我没有错的话、1000BASE-T 需要从我看到的典型应用中获得4。
    考虑到通常情况下、建议将带宽要求提高3倍、因此62.5x3 ~= 190MHz、因此插入损耗不会成为太大的问题、因此您无需在此重新驱动信号。 在进行设计时、如果您尝试串联集成更多的 TS3L501E、请记住这一点。  

    谢谢、
    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢您的回复。

    是的、您答对了、因为1000BASE-T 需要4条线路、图表只是简单地显示了连接方法。

    根据您的建议、  

    1. 对于最快的1000 Base T,每条线需要62.5MHz。

    带宽要求为2.5x3 ~= 190MHz 时为2.3倍

    >>这是否意味着 TS3L501E 的600MHz 带宽是每行以太网信号?

    >>对于100 Base T、每行需要多少带宽?

    BR

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    1)是的、600MHz 是器件的线性带宽、因此这对于您的用例来说应该足够了。

    2) 100 Base T 的数据传输速率为100MHz、通过2线对实现。 这些对中的每一个都可以在周期的正峰值和负峰值处发送一个符号。 100MHz 是100Base T 的最终目标。鉴于此、我们可以对每行100MHz/4行(2对)/2个符号进行一些快速数学运算、每行= 12.5MHz。
    因此、这将是100Base-T 的每线路带宽
    这可以针对1000Base T 完成。1000MHz/每行8行(4对)/每周期2个符号= 62.5MHz。  

    希望这对您有所帮助!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢您的回复。 感谢您的明确解释、这对我非常有帮助。

    BR

    David