This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L500AE:在不使用 EVM 的情况下进行测试

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L500AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/932964/ts3l500ae-test-without-evm

器件型号:TS3L500AE

大家好、

我想检查 TS3L500AE 是否正常工作。

由于 TI 不为此器件提供 EVM、我想使用间距转换中断板。

这里的问题是、我没有适合 WQFN56P 的断路板。

因此、我将使用 SOP 中断板。

在本例中、21-28#、49-56#引脚将为 NC。

您认为 TS3L500AE 应该在这种情况下工作吗?

我认识到 LED 选择不起作用。

这里的关键问题是 TS3L500AE 是否在某些 VCC/GND 引脚断开的情况下工作。

 

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    虽然这不会对电路板造成损坏、但无法保证电路板在 GND 和 VCC 引脚悬空时能够按预期工作。  

    我似乎无法找到您正在使用的分线板/适配器板、您能否共享器件型号、可以通过修改该板来确保没有 VCC 或 GND 引脚悬空。

    我的另一个问题是、这是一个高速开关、即使您不需要测试 LED 开关、使其保持断开可能会在高速时导致一些 SI 问题、 通常建议使用50 Ω 的接地电阻来端接未使用的多路复用器通道/端口。

    如果您可以发送您正在使用的适配器板、我可能会看到一个快速修改、允许测试此部件、而无需创建定制板。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker-San、

    https://jp.rs-online.com/web/p/extender-boards-adapters/4018112/

    这是我要查看的分线板。

    修改此板以测量 TS3L500AE 看起来很有挑战性。

    为 TS3L500AE 测试制作 PCB 是否更好?

    或者、您还有其他适配器板建议吗?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    我很抱歉耽误你的时间。

    但是的、我认为修改电路板不会很好地利用时间、因此为器件制造测试卡可能更容易。

    最棒的

    Parker Dodson