尊敬的专家:
我的客户希望使用 TS3USB30来支持 LVDS 信号的低于 MUX 功能差分或单端信号、最大 LVDS 频率为100MHz。
TS3USB30是否支持? 从方框图中可以看到。 客户还需要支持热插入和热移除、是否支持?
BR、
Joyce Li
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Brian、
以下是有关用例的更多详细信息:
1.当选择 B 信号时,信号方向是从 A 到 B。A 和 B 都是差分 LVDS 信号。 100MHz。
2.当选择到 C 侧时、信号方向从 A 到 C。A+ A-和 C++、C-都是单端信号。
对于 TS3USB30可以吗?
关于热插拔功能、客户想了解更多详细信息、我们是否遵循热插拔标准? 不仅可以满足引脚上8kv 的浪涌要求。 客户提到热插拔有标准。
BR、
Joyce Li