This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30:关于 LVDS 信号多路复用器以及热插入和热移除功能

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB30, TS3USB30E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/932885/ts3usb30-about-lvds-signal-mux-and-hot-insertion-and-hot-removal-feature

器件型号:TS3USB30

尊敬的专家:

我的客户希望使用 TS3USB30来支持 LVDS 信号的低于 MUX 功能差分或单端信号、最大 LVDS 频率为100MHz。  

TS3USB30是否支持? 从方框图中可以看到。 客户还需要支持热插入和热移除、是否支持?

BR、

Joyce Li

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您想将两个单端信号连接到+.A-? 这将导致一些串扰它可以处理8kv、因此可以进行热插拔和热拆卸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    非常感谢您的回复。 客户的用例是、有时他们将使用差分 LVDS 信号、有时他们将用作单端信号。 差分信号可以容忍串扰、但如果客户对单端信号满意、对吧?

    BR、

    Joyce Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    以下是有关用例的更多详细信息:

    1.当选择 B 信号时,信号方向是从 A 到 B。A 和 B 都是差分 LVDS 信号。 100MHz。

    2.当选择到 C 侧时、信号方向从 A 到 C。A+ A-和 C++、C-都是单端信号。  

    对于 TS3USB30可以吗?

    关于热插拔功能、客户想了解更多详细信息、我们是否遵循热插拔标准? 不仅可以满足引脚上8kv 的浪涌要求。 客户提到热插拔有标准。

    BR、

    Joyce Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它应该适用于单端信号。

    对于热插拔、TS3USB30只是多路复用器、没有什么特别的支持热插拔标准。

    此外、建议使用具有更好 ESD 性能并适合脉冲和拔出的 TS3USB30E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    明白了、非常感谢您的回复。  

    BR、

    Joyce Li