This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 100V 至24V/60A 降压转换器的控制和同步 MOSFET 器件型号

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/933423/control-and-sync-mosfets-part-number-for-buck-converter-100v-to-24v-60amp

100V 至24V/60A 降压转换器的控制和同步 MOSFET 器件型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    感谢您关注 TI FET。 您的降压转换器要求非常具有挑战性。 TI FET 的最大 BVDSS 为100V。 我们不会制造任何额定电压高于100V 的硅器件。 由于您需要足够的裕度来避免超过 BVDSS 并避免 FET 雪崩、因此我们实际上没有适用于100V 输入同步降压转换器的任何硅 FET。 我们的 FET 可支持的最高输入电压约为80V。 以下链接适用于您可能会认为有用的同步降压 FET 选择工具。

    TI 生产600V GaN 器件。 我在下面提供了指向 TI.com 上 GaN 登录页面的链接。