请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBTLV3245A 您好!
我在 Hillside RCB 中使用 SN74CBTLV3245ARGYR。 它有一个中心垫、没有太多关于它的描述。 我想检查它是否需要连接到 GND 或仅焊接到 PCB 是否足够好?
解决方案中的一些细节对我来说将是一个很大的帮助。
谢谢、此致、
Rudra Prakash
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在 Hillside RCB 中使用 SN74CBTLV3245ARGYR。 它有一个中心垫、没有太多关于它的描述。 我想检查它是否需要连接到 GND 或仅焊接到 PCB 是否足够好?
解决方案中的一些细节对我来说将是一个很大的帮助。
谢谢、此致、
Rudra Prakash
允许但不需要将其连接到 GND;请参阅 [常见问题解答]有关信号开关和多路复用器的常见问题解答。
您好、Rudra、
如 Clemens 所示、常见问题解答页面上提供了更多详细信息。
简而言之、外露焊盘用于部件散热。 至少需要将其焊接到电路板上、并且可以选择将外露焊盘以电气方式接地。
如果在外露焊盘的焊盘图案上放置了一个过孔、并将其指向板底部的铜多边形、则将外露焊盘的热阻降低到空气中、则焊盘将连接到 PCB、 从而使器件在运行期间的温度上升幅度不会太大。 为了减少多边形覆铜的数量并增加 GND 多边形表面积、为了实现更好的散热、将这个焊盘连接至 GND 有可能带来好处。
但是、外露焊盘必须为悬空或 GND、它不能处于任何其他定义的电势、以帮助防止损坏器件。
最棒的
Parker Dodson