This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6136:RDS on 120 Ω

Guru**** 2553270 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6136, TMUX6111, MUX508, MUX36S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/932743/tmux6136-rds-on-120

器件型号:TMUX6136
主题中讨论的其他器件: TMUX6111MUX508MUX36S08

你(们)好,先生

 Ω 我知道 TMUX6136 RDSon 为何为120 μ A

我看到 ADI/ADG1613只有1Ω μ H

还是 TMUX6136具有与 ADI/ADG1613作斗争的任何关键特性?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

     

    ADG1613是一款四通道 SPST 开关、因此我们最接近的器件是 TMUX6111/2/3系列器件。 它们具有相同的引脚、但其 Ron 也更高。  

    TMUX6111/2/3系列器件可处理比 ADG1613更高的双电压。  


    您正在查看什么应用、 您是否需要 ADG1613的引脚对引脚替代产品?  您的电压轨对于该应用有何影响?

     TS12A44514 也是一款四通道 SPST 开关、具有类似的导通电阻、如果 ADG1613未使用负电压电源(VSS = 0V)、则可在同一电源下工作。  

     

    请告诉我、以便我们为您找到最合适的器件。

     

    最棒的

     

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    ADG1613和 TMUX6111/2/3之间是否有通信表

    如果 RDS on  较高、则意味 着在电流过?期间、开关导通会发热、对吧?

    我使用 ADG1613来切换电源

    此外、您是否有任何器件可替代 ADG1414、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:


    Tan 中的所有参数均参考建议的工作条件和/或绝对最大值。

    由于电源范围和可用数据的差异、我们在参考12V 单电源表时以粉色显示了参数、这是我们针对器件唯一具有的可比数据点。  

    绿色表示 该类别的最佳性能

    红色表示该类别的性能最差

    黄色表示该类别的性能相似

    蓝色表示没有足够的数据进行比较或使用影响参数太多、无法进行公平比较

    橙色表示功率范围没有太多重叠

    如果框中包含"OR"一词、并且不是蓝色、则表示此规格取决于封装、并且将根据您选择的封装进行更改。  

    如果框中包含"OR"字样、则表示运行条件会对参数产生很大影响

    最终是的、如果您为负载供电的负载具有高阻抗(即低电流)、那么在相同电流下、较高的 Ron 会导致产生更多的热量、1欧姆至230欧姆之间的热量通常可以忽略不计。  

    电源的输出电流是多少? 我担心它会大于30mA、这种开关可以支持这种情况。 大多数模拟开关都有信号开关、通常电流较低。

    我们确实有特定 的电源多路复用 器、如果30mA 不足以满足应用需求、则可以支持更高的电流。

    对于 ADG1414、我们没有任何引脚对引脚匹配、因为我们没有 SPI 控制的多路复用器。 我们在 ADG1414附近拥有的最好器件是 MUX508 、或者如果您想要规格稍好的器件、则可以使用 MUX36S08。 同样、这些器件的典型 Ron 比 ADG1414更高、但 MUX508和 MUX36S08在泄漏等参数方面具有更好的规格。  

    最棒的

    Parker Dodson

    -以下是表中的原始格式数据,便于复制:

    器件型号 TMUX611x ADG1613
    VDD (双通道) +/- 5V 至+/- 17V +/- 3.3V 至+/- 8V
    VDD (单通道) 10V 至17V 3.3V 至16V   不是很相似  
    信号范围 VSS 到 VDD VSS 到 VDD   无可比拟的数据
    最大电流* +/- 30mA +/- 84mA 或+/- 108mA    性能相似
    温度范围 -40 C / N/A / 125 C -40 C / N/A / 125 C   性能更差
    Ron Ω/ 230 Ω/ 405 μ F 不 Ω/ 0.95 μ Ω/ 1.45 μ A   更好的性能
    Ron 通道不匹配 不适用/ 5 Ω/ 23 Ω Ω/ 0.03 Ω/ 0.08
    Ron 平坦度 不适用 不 Ω/ 0.2 Ω/ 0.32
    COFF -排放 N/A / 2.8pF / 3.5pF  N/A / 60pF / N/A     在12V 单电源下测量的参数(最小值/典型值/最大值)
    COFF -源* N/A / 2.2pF 或2.9pF / 3.1pF 或4.0pF  N/A / 60pF / N/A  
    缺点 N/A / 4.6pF / 6.3pF  N/A / 154pF / N/A  
    带宽 750 MHz 38MHz  
    开通时间  N/A / 72ns/128ns 不适用/125ns/215ns
    关断时间 不适用/57ns/84ns 不适用/75ns/99ns
    瞬变时间 不适用 不适用
    源漏电(关闭) -1nA / 5pA / 200pA -6nA /+/- 100pA / 6nA  
    漏极泄漏(关闭) -1nA / 5pA / 200pA -6nA / +/- 100pA / 6nA  
    泄漏电流 -1.4nA / 10pA / 400pA - 10nA /+/- 200pA / 10nA
    关断隔离 -86 dB -70 dB
    相邻串扰 -98 dB -110 dB
    串扰非可调节 -117 dB  -110 db
    电荷注入 0.6件 170件
    电源电流 不适用/13uA/18uA N/A / 1nA 或320uA / 1uA 或485uA  
    VIH    2.0V/N/A/VDD  2.0V/N/A/VDD
    版本   0V / N/A / 0.8V 0V / N/A / 0.8V