This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5223:当 VCC=0V 时、NC 引脚的输入电压范围。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/932694/ts3a5223-input-voltage-range-for-nc-pin-when-vcc-0v

器件型号:TS3A5223

你(们)好。

我想知道 NCpin 的输入电压范围。

在我客户的应用中、当 VCC=0V 时、DC3.3V 始终应用于 NC 引脚。
在这种情况下是否有任何问题?

NC 引脚的绝对最大额定值为4.3V。
但是、我担心它会超出建议的工作范围。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    遗憾的是、虽然此部件可能不会因您在 ABS 最大范围内而受损、但它将无法按预期工作。

    该开关采用传输门架构、当开关处于活动状态时、NMOS 的栅极上将有一个高电压~VCC、PMOS 栅极上有一个低电压~GND。 当没有电源时、NMOS 不导通、这意味着只有 PMOS 导电路径可以导通、但导通电阻比上电时更高。

    但最大的问题实际上将发生在 NO 开关上、当电源关闭时、PMOS 的栅极上将有~GND、这意味着 NO 也可能在该模式下导通。  

    您是否需要关闭开关并在 VCC = 0V 时导通? 或者、您希望在 VCC = 0V 时开关为高阻态吗?  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢你的答复。
    我明白了。

    是的、我们需要关闭开关并在 VCC=0V 时导通。

    您是否有任何好的解决方案?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    遗憾的是、对于常闭路径、我们目前不会携带任何在 VCC = 0V 时正常运行的开关。 这是一种称为耗尽型开关的特殊开关、它使用耗尽型 MOSFET 而不是"传统"增强型 MOSFET、并且我们目前没有使用耗尽型 MOSFET 的开关。  

    最棒的

    Parker Dodson