你(们)好。
我想知道 NCpin 的输入电压范围。
在我客户的应用中、当 VCC=0V 时、DC3.3V 始终应用于 NC 引脚。
在这种情况下是否有任何问题?
NC 引脚的绝对最大额定值为4.3V。
但是、我担心它会超出建议的工作范围。
此致。
Kengo。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我想知道 NCpin 的输入电压范围。
在我客户的应用中、当 VCC=0V 时、DC3.3V 始终应用于 NC 引脚。
在这种情况下是否有任何问题?
NC 引脚的绝对最大额定值为4.3V。
但是、我担心它会超出建议的工作范围。
此致。
Kengo。
您好 Kengo、
遗憾的是、虽然此部件可能不会因您在 ABS 最大范围内而受损、但它将无法按预期工作。
该开关采用传输门架构、当开关处于活动状态时、NMOS 的栅极上将有一个高电压~VCC、PMOS 栅极上有一个低电压~GND。 当没有电源时、NMOS 不导通、这意味着只有 PMOS 导电路径可以导通、但导通电阻比上电时更高。
但最大的问题实际上将发生在 NO 开关上、当电源关闭时、PMOS 的栅极上将有~GND、这意味着 NO 也可能在该模式下导通。
您是否需要关闭开关并在 VCC = 0V 时导通? 或者、您希望在 VCC = 0V 时开关为高阻态吗?
最棒的
Parker Dodson