This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:TMUX12xx 系列的带宽

Guru**** 2549820 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208, TMUX1247, TMUX1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/932796/tmux1208-bandwidth-across-tmux12xx-family

器件型号:TMUX1208
主题中讨论的其他器件: TMUX1247TMUX1209

您好、多路复用器专家、

在查看 TMUX12xx 系列时、我看到每个器件的带宽都不同、对于更高的通道器件、带宽看起来会更低。 TMUX1208 = 65MHz、TMUX1247 = 250MHz。

您能否解释一下这些器件的带宽差异? 是否取决于开关数量?  

谢谢、

簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    因此,开关带宽在很大程度上取决于负载和电容,在较小的程度上取决于 Ron 和 R_Load,当我们测量这些部件的带宽时,我们使用了相同的电容 负载  (50欧姆和5pF 并联)。 这会留下导通电容和导通电阻的主要差异(如下所示)

    对于 TMUX1208、导通电容为85pF -导通电阻~ 5欧姆

    对于 TMUX1247、我们有一个27pF 的导通电容。 -导通电阻~ 3欧姆

    负载电容受到一个"多路复用器"中开关数量的极大影响、我们将其标记为规格的配置(2:1多路复用器具有较低的 Con、而8:1多路复用器通常具有较高的 Con)。 您可以在 TMUX1208/9数据表中看到这一点、如下所示:

    TMUX1209的导通电容约为 TMUX1208的1/2、因为它是4:1配置。

    然而、一个封装内的多路复用器数量不影响 Con、这是因为 TMUX1209封装内有两个4:1多路复用器、并且比 TMUX1208的 Con 更低、TMUX1208封装内有一个多路复用器、但它为8:1。 我们将 IC 内部的多路复用器数量称为通道计数。  

    导通电阻和导通电容可有效地创建转角频率约为的低通滤波器。 1/(2 * Pi * Ron * Con)。 Ron 和 Con 越大、转角频率越低。  

    不过、我们通常非常谨慎地对带宽进行规格调整、因为负载电容和布局会显著降低带宽性能。

    有关多路复用器带宽的更多信息、请观看我们 有关 该主题的高精度实验室视频。

    此致、

    Parker Dodson